By Claudio Lerose
Molex Electrical and Power Solutions Director
制造商需要保持并不断提高生产效率,以保持竞争力和盈利能力。一些公司增加了新的工具和设备,以提高产能或改善供应链,而另一些公司则正在自动化以往的人工流程,以应对人力资源方面的挑战。无论制造商做出何种改变,他们都必须在不损害工人安全的前提下进行。
在工厂车间和室外工业环境中,电气安全是一个特别受关注的问题。电气设备若处于恶劣的环境中、暴露于水雾和某些元素,则会被损耗甚至损坏,从而出现短路,带来触电危险。例如,美国职业安全与健康管理局(OSHA)指出,建筑工人面临的最常见的危险之一是触电
正如我们所见,从工业革命以来工业环境一直在不断演进,但电气设备的安全可靠性能却始终是至关重要的。纵观过去为工人提供安全保障的电气和照明设备,回顾其发展历史有助于当今的制造商探索新的工业领域。
自工业革命以来首创更安全的产品
长达一个世纪的创新历史
随着20世纪的发展,美国各地的设施现代化,生产工厂和其他工作场所的用电量增加。此外,通过政府和劳工组织、雇主、科学家和致力于降低工人工作环境风险的个人的努力,工作场所安全得到了显著改善。美国劳工统计局一篇名为《1915年美国工人的生活》(The Life of American Workers in 1915)的文章中引用的数据证明了这些努力的成功。这篇文章中写到:到1933年,美国的工作场所死亡率下降到每10万人中有37人,1950年下降到9.3人。
根据美国国家赔偿保险委员会(National Council on Compensation Insurance)的一份研究简报的报道,经济在经历了几十年的下降之后开始快速扩张,这导致公司中相对缺乏经验工人的数量的增加,工伤人数在1960年代再次开始上升。由于公众的抗议,美国于1972年成立了OSHA(职业安全和健康署)。在此期间,伍德海德公司还通过继续与工人合作开发创新型产品,为创造更安全的工业环境做出了贡献。在20世纪60年代,伍德黑德进行了一项客户调查,显示最终用户认为黄色对工作现场工人来说是最明显的颜色。因此,伍德黑德设计的安全产品采用黄色,旨在让工人更容易发现电线、便携式电源装置和其它可能有电流通过的设备。
Woodhead于1970 年代开发出创新型 Watertite 防潮布线设备,至今仍被广泛使用,是对安全生产装置的另一个重要补充。Watertite布线装置的橡胶外壳采用了先进的橡胶密封材料,与市场上其它塑料制品相比,这种橡胶外壳使该布线设备具有更长的寿命和更高的可靠性,因此在行业中独具一格。其耐用性降低了电气短路的风险,进而降低了受损装置造成工人触电的可能性。
Woodhead认识到,他们应该在提供系列产品的基础上向客户提供专业知识和价值,因此加倍致力于保障产品安全,敦促公司人员参加国家电气规范(NEC)委员会,这是美国制定电气线路和设备安全安装标准的组织。此外,多年来,员工定期在客户所在地点举办有关安全使用便携式电源和照明的研讨会。
如今,Molex Woodhead 安全型临时供电产品已普遍用于造船厂、石油天然气生产设施、食品和饮料加工厂以及汽车生产厂等工业环境中。直到今天, Molex Woodhead Watertite 系列产品在耐高压、耐浸没、耐磨、耐化学品和耐高温性方面领先于竞争对手。
保护员工的未来安全
随着疫情限制在全球范围内的解除,员工重返现场工作,用人单位正在设法留住经验丰富的员工,工作场所安全已成为制造商关注的问题。凭借多年的经验和专业知识,Molex工程师继续响应号召,完善了值得信赖的Woodhead产品组合,开发出新型高质量高性能的工业解决方案,旨在保障工人的安全。
工作场所中导致常见触电伤害和死亡原因之一是未能遵守OSHA上锁/挂牌(LO / TO)标准,该标准可保护工人在使用电气设备时免受设备意外启动或其它暴露于通电电流的危险。为了帮助业界遵守这一标准规定,Molex 最近推出了开关式Woodhead ArcArrest 连接器产品,你可以通过最简单快捷的方法来切断加载状态下的工业机器设备的供电并执行 LO/TO 安全操作,帮助工人更轻松地达到OSHA 安全标准。
Molex很快将推出市场上首批符合ip69k标准的接地故障断路器(GFCI)。这种新产品将加入到现有的GFCI产品系列中,以用于食品加工厂等高压喷雾场合,在这种场合中,要进行日常必备进行的消毒冲洗作业。防止水分进入GFCI,即使是高压喷雾惊人的恶劣中也可以做到,这将有助于防止出现短路和人员受伤。
Woodhead公司有100 年的制作历史,是 Molex 旗下引以为豪的企业。其产品系列也有着悠久历史和卓越声誉。我们不断创新Woodhead产品设计和材料,以满足当前应用场合和最终用户的需要,不断设法在挑战性日益增加的环境中确保团队成员的安全。这是一个很好的例证,它展示出Molex正在如何为生活创建连接。