跳至主要内容
alt text

Molex莫仕发布全球电源行业研究调查结果,强调工程设计在把握不断变化的机遇和应对挑战方面的作用

伊利诺伊州莱尔市– 2023年5月25日

强调


  • 94%的工程设计领域的受访者认为:对电源的深刻理解至关重要,83%的受访者认为电源设计是最大的设计挑战之一
  • 超过一半的受访工程师认为:应平衡应对电源效率、成本、容量和性能监控方面的需求
  • 如今成为首要设计考虑因素的是:能源效率、功能安全、信号和电源干扰以及电池要求

伊利诺伊州莱尔市– 2023年5月25日 – 全球电子领导者和连接创新者Molex莫仕今天宣布了一项针对设计工程师和管理人员的全球调查结果,该调查旨在更好了解顶级电源行业的设计经验、面临的挑战和机遇以及所持态度,这些经验、挑战和态度影响关键电源系统设计的发展。代表不同行业和地区的受访者分享了他们对电源领域的展望和宝贵见解,同时讨论了如何以最佳方式预测并满足市场对电源领域不断变化的需求。

电源系统正变得更小、更轻、更精简,同时推动着最先进数据中心、高压电动汽车充电基础设施、消费电子产品的重大技术突破,并在这方面发挥着更重要的作用。人工智能(AI)、机器学习(ML)、工厂自动化和互联医疗的迅速崛起都需要有高效、安全、可靠的电源系统的支持,这种情况给工程界带来了独特挑战和重大机遇。

Molex莫仕高级副总裁兼消费类与商用产品解决方案总裁布莱恩·豪格(Brian Hauge)表示:“在设计有效、高效且环保型电源系统以推动各种产品创新时,工程师必须努力处理多个优先事项。我们一直与整个电源生态系统的客户和供应商合作,以清除导电性和连接性方面的障碍,降低产品设计风险,并最终创建针对特定应用场合和环境的量身定制的可靠耐用且功能强大的电源接口和配电系统。”

Molex莫仕委托Dimension Research公司对全球824名符合条件的设计工程师和工程经理进行调查,以评估他们在电源系统方面的经验和专业知识。94%的受访者表示,了解电源工作内容是一项关键要求,83%的受访者认为电源设计是他们最大的设计挑战之一。虽然近四分之三的参与者专注于提高其电源系统设计中的能源效率,但超过一半的受访者表示要同时考虑效率、成本、功率和性能监控要求。

工程设计的关注重点

能源效率(73%)和功能安全(66%)是被最常提到的设计考虑因素,紧随其后的是信号和电源干扰(57%)、电池要求(49%),以及系统和设备小型化(47%)。恶劣环境(41%)和环境噪音(38%)也被认为是系统设计和实现中的关注重点。最难以克服的难题是成本效益(56%)、安全性(51%)、热管理(48%)、电磁干扰(EMI)(45%)、长期可靠性(44%)、电源完整性(40%)和合规性(36%)。

电源系统设计的创新

72%的受访者表示,大量的设计重点和挑战继续推动业界增加对定制和现成解决方案的需求,这突显了设计工程师和电源解决方案提供商掌握电源专业知识的必要性。受访者认为最具影响力的改进是电池性能的改进(34%)、材料进步(30%)、更高效的热管理(29%)和电池寿命的延长(27%)。

此外,60%的受访者认为,更高的效率需求将推动电源设计的创新,并带来电池技术的进步(51%)、更高功耗和电压的需求(49%)、无线连接(42%)和小型化(40%)。各种宏观趋势似乎正在迫使受访者进行创新,包括转向可再生能源(54%),满足更高的功能需求(53%)和应对能源成本的上升问题(52%)。

电源经验和专业知识

超过五分之四的受访者预计未来五年市场对具有电源专业知识的人才的需求将增加,57%的受访者表示需要做出重大努力才能更好地了解并遵守与电源相关的监管要求。此外,业界需要跟上技术、趋势和法规的快速变化步伐,因此更需要实践经验(71%)和供应商产品培训(58%),需要更多使用软件工具(61%)、设计参考文档(54%)和供应商客服(52%)等资源。

在全球范围内,来自中国的工程师表示更需要了解并遵守与电源相关的监管要求,而来自该地区的受访者也最有可能利用实践经验来跟上电源创新的步伐。与此同时,来自英国的工程师表示,他们从同行指导中获得的价值最大,而来自德国的设计工程师在产品开发的初始概念形成阶段最有可能将电源考虑在内,这一点他们在世界上名列前茅。

Molex莫仕设计变革性电源解决方案

Molex莫仕提供多种线对线、线对板和板对板供电和配电连接器产品,帮助业界在下一代汽车、消费电子、医疗技术、工业、数据中心和电信应用场合实现性能突破。Molex莫仕提供的可靠、耐用、高效的电源解决方案产品组合包括从非常小的小功率微型连接器到可连接500安培大功率电路的超大型配电系统连接器,以及介于两者之间的所有电源连接器。长期以来,Molex莫仕在工程设计、材料科学、前沿测试和行业合作方面的进步得到了认可,Molex莫仕正在改变当今的电源连接解决方案,以满足业界未来的需求。

关于Molex莫仕公司

Molex莫仕公司是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕公司的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕公司实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问 www.Molex.com。

Share

 

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。

详细了解我们如何为您的生活创造联系