メインコンテンツにスキップ
alt text

モレックス、Keyssaのワイヤレスコネクターテクノロジーを取得、高速・基板対基板用の非接触コネクター需要の高まりに対応

2021 年 12 月 09 日

報知


  • Keyssaの技術および知的財産の取得は、非接触コネクター関連の最新技術の製品化およびシェア拡大を後押し
  • ポイントツーポイント通信向け、次世代非接触コネクターの開発を加速し、機械式コネクターのニーズは徐々に縮小
  • 大容量のモバイル機器および消費者向けデバイス、ならびに産業用、自動車用、医療用アプリケーションに最適
  • 世界レベルのミリ波アンテナ、高速信号整合性、および量産の実績を誇るモレックスのマイクロコネクターソリューション製品群を拡充
2021年12月19日 - エレクトロニクスで世界をリードしコネクティビティの分野で革新を続けるモレックスは、高速非接触コネクター分野のパイオニアであるKeyssa Inc.1より、同社の主要技術および知的財産 (IP) を取得いたしました。今回取得したKeyssa独自のワイヤレス基板対基板テクノロジーには、特許申請済みのアプリケーション350件も含まれています。近距離デバイス間アプリケーション向けの、柔軟性に優れたケーブルレスコネクターを取得したことにより、モレックスのマイクロコネクター製品ポートフォリオの拡充と、多品種化戦略をさらに加速してまいります。

モレックスのマイクロソリューションズビジネスユニット バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのジャスティン・カー (Justin Kerr) は、次のように述べています。「Keyssaのワイヤレス基板対基板接続のテクノロジーは、モレックスが開発したミリ波アンテナ技術を補完し、さらに高まる高速データ転送需要を満たしていくものです。設計の自由度を更に高め、次世代のワイヤレス接続のニーズにも対応しているこのテクノロジーを、モバイルおよび消費者向けデバイスメーカー等に継続的にアピールしていきたいと考えています」

デバイス間通信を効率化

モバイル製品や消費者向け製品は小型化、薄型化、デザイン性の強化が進むにつれ、デバイス間通信の効率改善に関するニーズが高まっています。同様に重要なのが、画面やカメラその他主要モジュールからのデータ転送容量の増量を可能にする等、モバイルデバイス内部における通信の効率化です。今回取得した技術によって、物理的なケーブルやコネクターを使用しないことに加えて、ペアリングや信頼性に関する課題も解消していけると考えられます。十分なアライメント公差を設けた完全密封型の防塵、防水パッケージング等、製造性を考慮した設計の質もさらに向上します。

この度取得した非接触コネクターテクノロジーの現時点でのデータ転送速度は、最大6 Gbps (60 GHz周波数帯、WiFi/Bluetooth非干渉時) です。小型、低出力、低遅延、ソリッドステートの非接触コネクターは、データ転送に関する主要な要件を最低限のコストで実現する事が可能なコネクターです。モレックスでは今後、さらなるデータ転送速度の高速化や全二重通信への対応等により、本製品の仕様改善をさらに進める予定です。このほか、弊社の長年の信号整合性に関する知見とミリ波アンテナ技術を活かした、新たな非接触コネクターの早期商品化と、既存製品ポートフォリオの拡充を目指しています。

また、同時に取得したバーチャルパイプI/O (VPIO) テクノロジーは、プロトコル処理の効率向上という利点を備えたテクノロジーです。VPIOにより、1つまたは複数のリンクを経由した同時転送の際、低速と高速のプロトコルが集約され、データリンクのパフォーマンスに影響を与えるリアルタイムイベントを補正することができます。VPIOと非接触コネクターを組み合わせることで、機械式コネクターの制約から開放され、アプリケーションの必要性に応じた調整や拡張が可能な、拡張性と効率性の両方に優れた入出力製品が実現します。

戦略的投資で、シェア拡大の勢いを加速

現在、モレックスの米国およびインドの技術者約25名を集め、取得した技術を基にした次世代製品の開発を急いでいます。特に力を入れているのが、大容量モバイルアプリケーション向けのコネクター製品の需要に対応した製品の開発です。保守性、信頼性、信号の集約性および安全性を満たした設計という点で、非接触コネクターの利点を活かせると考えられます。今後はこのテクノロジーを適用した新たな適用分野、例えばスマートファクトリー、自動車向けの最先端セキュリティ機能、医療用ロボット向け等の製品も視野に入れています。

モレックスのコーポレートディベロップメント ディレクターのエリック・ヴァナルスティン (Eric VanAlstyne) は、次のように述べています。「モレックスは長年、世界トップクラスのソリューションへの投資を重視してきました。その時々の先端モバイル機器や消費者向けデバイスのメーカーの課題を解決するのみならず、各社の将来の課題までも見据えた投資を行ってまいりました。Keyssaの技術および知的財産の取得を決断したことによって、機械式および非接触型コネクターの革新的技術を備えた、選ばれるサプライヤーとしての当社の足場をさらに強化できたと考えています」

モレックスのConsumer & Commercial Solutionsについて

弊社は5G、ミリ波、同軸、信号整合性、アンテナ、電源、ディスプレイ関連で高度な専門性と実績を誇ります。この弊社の技術力を元に、長年にわたり製造を続けてきた重要な接続部品の提供範囲は、モバイルデバイスのエコシステム全般に及びます。モレックスは、高精度化、大量生産、そして小型化によって、市場の流動する需要に対応し、また同時に大手モバイルデバイスメーカーおよびそのサプライヤーに向けて、現時点で最小サイズかつ最大密度、そして最先端のコネクターの提供を可能にしています。

モレックスについて

モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えていく。世界40ヵ国以上で事業を展開し、データ通信、医療、インダストリアル、自動車、家電などの様々な市場に広範な接続システム、サービスおよび電子ソリューションを提供しています。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性をたずさえて、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life - ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。

モレックスについて


モレックスは、より良い、より接続性の高い世界の実現にコミットする、エレクトロニクス市場のグローバルリーダーです。40を超える国々で事業を展開するモレックスは、自動車、データセンター、産業用オートメーション、ヘルスケア、5G、クラウド、消費者向けデバイスの各業界で変革をもたらす技術革新を可能にしています。モレックスは、お客様や業界との信頼関係、卓越したエンジニアリングの専門知識、製品の品質と信頼性を通じて、「Creating Connections for Life」の無限の可能性を実現しています。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る