跳至主要内容

关于

创新

创新是驱动我们走向明天的引擎。在 Molex莫仕,我们每天都在努力帮助客户实现创新,打破现状。通过人员、流程和技术的无缝结合,我们将创新置于我们以及客户的产品和服务的最前沿。我们如何共同努力建立竞争优势?

总览


不努力就不会有创新。这就是 Molex莫仕通过客户合作、工程专业知识和研发(R&D)投资的强大承诺来推动创新的原因。因为下一个伟大的创意不会自己出现,我们每年投资 5% 的销售额来推动我们业务关键类别的创新。这样,我们就可以随时帮助客户提高竞争优势。

当客户向我们提出挑战时,我们会从各个角度帮助设计解决方案,无论这是否在 Molex莫仕现有的能力范围内。通过预测技术、内部创新计划和集中的并购战略,我们不断展望未来,并建立预测和应对未来的能力。这就是我们开发开创性 5G 连接器,帮助智能手表变得更加智能,并每天为更快、更高效的数据中心的发展做出贡献的途径。

无论我们是应对特定的产品开发挑战,还是为下一代产品发明新功能,创新都是我们所做一切的核心。我们来看看 Molex莫仕如何以客户为灵感进行创新。 

 

设计工程师全盘揭秘

面对新兴的应用和不断变化的用户期望,设计工程师如何跟上不断创新的需求? Molex莫仕和 DigiKey 对 500 多名国际参与者进行了调查,以揭示设计流程、团队组成等方面的未来方向。

数字化转型创新

我们致力于通过数字创新实现客户的优势。了解我们的数字化转型计划如何改善供应链、产品开发、制造和运营。

客户成功实证

通过创新,我们帮助无数客户将新颖的解决方案和尖端技术推向市场。了解 Molex莫仕如何通过工程专业知识、卓越制造和供应链适应性帮助克服设计障碍和持续的市场混乱。


Molex莫仕将加快突破性 5G 连接器的交付

很少有创新像 5G 连接一样推动未来。5G 网络正在实现更快的速度和不断发展的物联网(IoT)所需的可靠性水平。为了在这一竞争激烈的市场中保持竞争力,芯片制造商和移动设备制造商正在竞相为更小、更智能的设备采购组件。Molex莫仕是 5G 创新的关键参与者,我们的射频毫米波 5G25 连接器是所有创新的核心。

图片

塑造数据中心架构的未来

置身于消费者对更快在线体验的期望、人工智能(AI)驱动的快速涌现的应用,以及日益互联的世界,数据中心正在努力保持领先地位。通过高速互连解决方案,Molex莫仕将其卓越的知识应用于超大规模和企业数据中心,同时解决空间限制、速度和功率要求以及热考虑等问题。今天的数据驱动技术只有通过创新才能实现。

图片
图片
“创新将一个想法变成最终能够在市场上独立存在的东西,而不仅仅是可能需要数年时间才能实现的额外想法。”
Brett Landrum
全球创新与发展副总裁
Phillips-Medisize, Molex莫仕旗下企业

智能思维如何让智能手表更智能

智能手机、手表和其他移动设备的制造商都在竞相创新。但随着对新特性和功能的需求与空间限制的冲突,产品设计师面临着一个两难情况:在更小的空间中集成更多的组件。通过合作和创新,Molex莫仕开发了 Quad-Row 板对板连接器,使领先的智能手表制造商可以为提供更多的传感器和硬件扫清障碍。

图片

Molex莫仕道路降噪传感器为车厢带来宁静

有声读物和播客的兴起改变了司机和乘客体验车内娱乐的方式,使声音质量更加受到重视。但轮胎在路面上滚动产生的噪音,可能会严重分散车内人员的注意力。为了创造更舒适的车内体验,Molex莫仕开发了创新的道路噪声消除(RNC)传感器,即Percepept,将道路噪声保持在应有的位置。

图片

案例研究

创新科学遇上先进制造

对许多人来说,他们发现癌症太晚了。Exact Sciences公司打算用 Cologuard 来改变这种状况,这是一种方便的家用粪便 DNA 检测工具,用于检测癌症和癌前息肉。早些时候,Exact Sciences 寻找一家有经验的制造商,其相信产品质量、以患者为中心的设计和供应链优化。这就是 Molex莫仕旗下的 Phillips-Medisize 公司的切入点。在为医疗保健和生命科学公司进行了数十年的制造创新之后,Exact sciences 找到了一个志同道合的合作者。现在,Cologuard 正准备改变美国人筛查结直肠癌的方式,以及他们对筛查过程的看法。

图片
图片
“我们看到一个完善的管理团队致力于开发一款令人难以置信的创新产品。我们预想我们的能力是帮助 Exact Sciences 颠覆医疗保健行业的关键推动因子。”
Paul Chaffin
总裁
Molex莫仕医疗和制药解决方案

其他资源


案例研究

SOTECH Health 和 Phillips-Medisize 合作进行创新的新冠病毒检测

在不确定的时期,SOTECH Health和 Molex莫仕旗下 Phillips-Medisize 公司合作开发了一项突破性创新——在 30 秒内提供结果的 新冠病毒呼吸测试。

图片

案例研究

Pile Dynamics 与 Molex莫仕 改造结构基础的关键测试

Pile Dynamics 的使命是通过更快、更具有成本效益的测试改变传统的基础测试行业。他们找到了具有创新方法的合作伙伴 Molex莫仕,帮助实现目标。

图片

建立在创新之上的品牌家族

Molex莫仕的行业领先品牌家族有一个共同点:它们都建立在创新的基础上。我们 80 多年的创新互连解决方案和工程专业知识是珍贵的传承,因每家 Molex莫仕子公司的独特能力而发扬光大。

Phillips-Medisize

为医疗保健和生命科学公司开发突破性的解决方案。

ISI

为顶级原始设备制造商(OEM)提供先进的封装和互连解决方案。

mPACT2WO 

通过易于采用的操作员优先数字解决方案帮助工业操作员改进日常决策。

Molex莫仕企业联网解决方案

通过技术专长和高质量、高性能的产品,帮助客户为未来的连接需求做好准备。 

BittWARE

设计和制造企业级 FPGA 硬件,用于快速、低风险的客户部署。

图片

保持联系

有兴趣了解更多信息吗? 我们希望与您联系!在 Molex莫仕,我们相信打造连接的变革力量。我们利用创新、卓越的工程设计、对质量和可靠性的承诺以及出众的客户体验,改善沟通、提升体验并吸引和激励世界各地的人们。请联系我们,了解我们可以如何帮助您。