跳至主要内容

数据中心服务器和存储解决方案

万物智能化的指数增长,催生了对采用创新服务器和存储技术的数据中心的需求。从智能家居到未来工厂,数据对现代生活的几乎所有方面都至关重要。数据中心构成了收集、处理和存储信息的互联网支柱。为了满足不断增加的需求,现代数据中心必须提供强大的互联性、可靠性和性能,以及最佳的信号完整性和效率。

总览


数据是未来的原材料。数据收集、处理和存储技术是全球激增的数据中心的核心。 

数据存储在几乎遍布全球的服务器中,并在其中进行处理。这种新一代硬件的应用,需要在此位置和环境中部署未体验过的先进设备。随着物联网(工业领域中的另一个名称 - 工业 4.0)的普及,机器可以高速共享信息。这些机器可能距离很近,例如都在最新的智能工厂中,也可能在交通和农业领域中彼此分散在很远的距离。无论位于何处,服务器必须提供所需的速度和数据速率,以确保最大的可靠性和最低的延迟。

“每个数据中心的结构都不同。现代系统架构师需要能够为其最新应用程序提供灵活解决方案的供应商。 ”
Bill Wilson
新产品开发经理
Molex莫仕

这就产生了对高度灵活解决方案的需求。工程师们渴望从最新数据网络的更高性能中获益,并且他们需要确信其设备能够满足需求。最新的服务器和存储解决方案需要提供灵活性和可扩展性,从而可以在飞速创新中支持更高的性能。 

Molex莫仕通过在设计过程的早期进行协作、提供无与伦比的工程专业知识以及行业领先的高速互连解决方案,帮助解决最复杂的数据中心挑战。 

 

按数字

图片

到 2025 年

有 750 亿台互联设备

图片

到 2025 年

全球数据量达 27 泽字节

图片

当前

数据速率为 112 Gbps

特色资源


在新环境中处理数据

随着物联网 (IoT) 的兴起和 5G 的广泛采用实现了一系列新的应用,数据正在不同的地点进行处理,通常在最接近需求点的位置。Molex莫仕提供高度灵活的创新解决方案来应对高速连接的独特挑战。Molex莫仕正在帮助为高速数据的未来提供解决方案。

图片

数据中心挑战

各公司都需要灵活应对快速变化的需求。Molex莫仕为现代数据中心提供有源、无源和光学解决方案产品组合。

图片

开放计算项目(OCP)

开放计算项目(OCP)是一个协作社区,正在为服务器和存储设备制定开放标准。Molex莫仕是 OCP 社区的积极参与者,提供能够实现计算基础设施未来的创新互连解决方案。

Serious busy young multi-ethnic server engineers standing in database center and viewing circuit boards while doing network upgrades

特色产品


NearStack 连接器系统

图片

QSFP 连接器系统

图片

BiPass I/O 连接器系统

图片