今日のクルマは、以前のように人だけを運ぶのではなく、膨大な量のデータを運ぶものになっています。コネクテッドカー搭載システムのプログラムコードは1億行(英語)にも達すると言われますが、これは2010年の10倍以上に相当する行数です。
最も重要なのは、先進運転支援 (ADAS) システム等の安全機能への接続リンクです。車載カメラの視野角は人間の視野範囲を超える360度。LiDARや赤外線システムは、夜間や濃霧、霞のかかった状態でも運転者の死角にある動体を検知します。
また、アダプティブクルーズコントロールはレーダーまたはレーザー式センサーを使用して周囲車両との車間距離を測り、微妙な加減速を行って自車の速度を微調整して、走行中の安全車間距離を維持します。衝突警告機能は先行車との距離、角度、相対速度を測定し、衝突間近になるとドライバーに警告します。そして衝突間近と判断すると自動緊急ブレーキが作動し、事故を回避します。
多くの商用車にはカメラとセンサーが搭載され、停止線に気づかなかったり急な加減速をしたりといったドライバーの癖を観察しています。ドライバーの視線や居眠りまで検知して警報音を発するものもあります。またこれは商用車と一般の乗用車の両方に提供されているサービスですが、保険会社が用意したドライブレコーダーやスマートフォンアプリを使用して保険会社が設定した一定の安全運転基準を満たすと、保険料を割り引くサービスなどもあります。
将来、ADASシステムはもっとプロアクティブなシステムとなり、5Gワイヤレスネットワークを駆使した車車間または路車間 (vehicle-to-everything, V2X) での直接通信によってさらに多くの自動機能を提供するようになるでしょう。
ただし、今はまだその時点には到達していません。今しばらくのセーフティシステムには、車両上の各種コンポーネントへの入力情報を瞬時に収集、処理、伝達できる高信頼性の高速データ伝送能力を備えた[ワイヤハーネスと、接続用の]多ピンコネクターが必要です。また、V2X通信には別途、要求速度を満たし必要な信号を伝送するための新たなアンテナテクノロジーが必要になるのではないかと考えられます。