自動車の安全性は、シートベルトの発明から長い道のりを経て、現在に至っています。新しいセンサーと演算処理能力により、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車利用者など、すべての人を保護する高度な技術が生まれつつあります。そして今、設計エンジニアに求められているのは、これらの技術を素早く効率的に展開し、その恩恵を可能な限り広く享受してもらうことです。
例えば、自動車にはカメラ、ライダー、レーダーなどの視覚センサーがどんどん搭載されています。これらのセンサーは、車が横から近づいてくる、前方の車が突然壊れる、バックしようとする車の後ろを子供が歩いているなど、さまざまな危険を察知することを可能にしています。
サイドミラーの光や音、運転席の振動など、さまざまな形でドライバーに警告を伝えることができます。また、センサーはブレーキシステムとも連動しており、ドライバーが衝突の可能性のある方向に進み続けると、車を強制的に停止させることができます。そして、このような機能は、自動運転の進化にも欠かせません。